Renesas Synergy™

FAQ 1009859 : 新しくプロジェクトを作成しましたが、CS+のプロジェクト・ツリーに「コード生成」および「端子配置」が表示されません。

Q: 質問

新しくプロジェクトを作成しましたが、CS+のプロジェクト・ツリーに「コード生成」および「端子配置」が表示されません。

 


A: 回答

コード生成および端子配置がプロジェクトの作成時に選択したデバイスをサポートしていない場合、プロジェクト・ツリー上に表示されません。

コード生成および端子配置のサポート状況については、CS+製品ページ内の"CubeSuite+対応機能一覧"に掲載されています。

サポートしているにも関わらず表示されない場合、CS+を最新版にアップデートし、下記手順に従いプラグインの設定を行ってください。

最新版はアップデート・マネージャからアップデートするか、CS+のダウンロードページからダウンロードできます。

  1. メニューの[ツール]から[プラグイン管理]を選択してください。

    1009859_1_jp.PNG

  2. 下図のように情報を設定後,[OK]ボタンをクリックしてください。

    1009859_2_jp.PNG

    「スマート・コンフィグレータ通信プラグイン」のチェックは、スマート・コンフィグレータを使うときに設定してください。

  3. 「はい」ボタンを押下しCS+を再起動してください。

    1009859_3_jp.PNG

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください