Renesas Synergy™

FAQ 1011210 : 二点間の実行時間を測定する方法はありますか?

Q: 質問

二点間の実行時間を測定する方法はありますか?


A: 回答

画面例のようにして実行時間を計測することができます。

表示はサイクル数です。メインクロックの周波数で割る事により実時間が計算できます。

画面例以外のオプション、設定方法についてはe2 studioヘルプ画面の「e2 studio トレース」、「e2 studio パフォーマンス解析ビュー」の項をご参照ください。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください