Renesas Synergy™

FAQ 1011195 : プロジェクト新規生成時にデフォルトで選択されているツールチェインを変更したい。

Q: 質問

プロジェクト新規生成時にデフォルトで選択されているツールチェインを変更したい。


A: 回答

「New C/C++ Project Wizard」から変更できます。

[ウィンドウ] メニューから [設定] を選択しクリックし、「設定」ダイアログを開いてください。
[C]→[New C/C++ Project Wizard]→[優先 toolchain]タブを選択してください。

左側のペインの「Executable(Renesas)」の「Sample Project」に対して右側のペインで希望のツールチェインを選択して「優先Toolchainにする」ボタンを押してください。
選択したツールチェインの先頭に三角印が表示されます。
「適用」ボタンを押すことで設定が確定します。

次回プロジェクト新規作成時には、印の付いたツールチェインがデフォルトで選択されます。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください