Renesas Synergy™

FAQ 105046 : 【端子、I/Oポート】 未使用端子を開放にする場合、出力ラッチの設定は?[2006/01/13]

未使用端子を開放にする場合、出力ラッチは"0"、"1"のどちらも設定可能です。
出力ラッチを"1"にする場合は、ソフトウェアでプルダウン制御レジスタの対応ビットを"0"(プルダウントランジスタOFF)にしてください。
出力ラッチを"0"、プルダウントランジスタをOFFにする場合は、端子の電圧レベルは不定になりますが、そのことによる電源電流の増加はありません。
ただし、入力命令実行中のみ、電源電流が増加する可能性があります。
従って、例えば、ひとつの入力命令で同時に制御されるポート内で、入力ポートと未使用端子が混在する場合など、未使用端子に対する入力命令を実行する可能性がある場合は、出力ラッチを"1"に設定することをおすすめします。
なお、電源電流が増加する場合、消費電流が大きくなるというデメリットがありますが、ポートやマイコンを破壊するほどの電流が流れるケースは少ないと考えられます。 (#101896)

適用製品

4286
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください