Renesas Synergy™

FAQ 104833 : 【A/Dコンバータ】 外部の抵抗、配線等の断線により、アナログ入力端子が開放状態になった場合、A-D変換値はどうなるか。[2003/12/08]

アナログ入力端子が開放状態になった場合、A-D変換結果は不定になります。 (#103067)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください