Renesas Synergy™

FAQ 107437 : 【パッケージ】 面実装形パッケージのフットパターンについて、記載されている資料はあるか。 [2009/08/05]

「半導体パッケージ実装マニュアル」のマウントパッド設計を参照してください。 → こちら

(#1009394)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください