Renesas Synergy™

FAQ 1007624 : RI78V4で、ROM/RAMのメモリ使用量は、どのように見積もればよいですか?

回答

メモリ見積もりページへ必要事項を入力することで、見積もることができます。ユーザーズマニュアルにも見積もり方法の記載があります。

なお、見積もりページおよび見積もり結果ページはRX78K0Rと表記されておりますが、RI78V4と置き換えてください。

 

適用製品

RI78V4
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください