Renesas Synergy™

FAQ 1002954 : メモリ・モデルを使い分けるメリットは?

回答

スモール・モデルを使うとアドレス長を16ビットとしてコード生成を行います。
コードやデータが64K以内ということがあらかじめわかっている場合は、 ラージ・モデルよりもスモール・モデルのほうがコードサイズを小さくできます。

 

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用コンパイラ [CC78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください