Renesas Synergy™

FAQ 1007541 : 32ビットのビットフィールドはできますか?

回答

できません。

ANSIではビットフィールドは、int型になります。

CA78Kx、CC78Kxは、拡張してchar型も可能です。

 

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用コンパイラ [CC78K0R]
78K0用コンパイラ [CA78K0]
78K0用コンパイラ [CC78K0]
78K0S用コンパイラ [CC78K0S]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください