Renesas Synergy™

FAQ 1007360 : #pragma vectとinterruptはどちらを使用すればよいですか? また、#pragma interruptを記述すれば、ベクタ・テーブルは生成されますか?

回答

どちらを使用してもよいです。

ベクタ・テーブルは、生成されます。出力アセンブラ・ソースで確認することができます。

 

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用コンパイラ [CC78K0R]
78K0用コンパイラ [CA78K0]
78K0用コンパイラ [CC78K0]
78K0S用コンパイラ [CC78K0S]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください