Renesas Synergy™

FAQ 1004230 : Cソース・プログラム上でソフトウエア・リセットを行うために、 _@cstartを外部参照することはできますか?

回答

以下のようにasm文を記述することで参照可能となります。

------func.c-------
void func(void)
{

#asm
    EXTRN   _@cstart
    br      !_@cstart
#endasm
}

 

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用コンパイラ [CC78K0R]
78K0用コンパイラ [CA78K0]
78K0用コンパイラ [CC78K0]
78K0S用コンパイラ [CC78K0S]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください