Renesas Synergy™

FAQ 1003158 : RX78K0R使用時、”RA78K0R error E3405: Undefined symbol ‘_@RTARG00 in file ‘XXXX’”というエラーが返ります。

Q : 質問

RX78K0R使用時、”RA78K0R error E3405: Undefined symbol ‘_@RTARG00 in file ‘XXXX’”というエラーが返ります。


A:回答

RX78K0Rのサンプルで提供されいてるファイル"smp78k0r\QB-78K0RKX3-asm\appli\src\saddr.asm"をリ ンクしてください。

このエラーはアプリケーションをすべてアセンブリ言語で記述した場合に発生します。
C言語のソース・ファイルや、CC78K0Rのライブラリをリンクしても解決することができます。

 

適用製品

78K0R用リアルタイムOS [RX78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください