Renesas Synergy™

FAQ 1003288 : MINICUBE2[QB-MINI2]用デバッガを起動すると、以下のメッセージが表示され、デバッガが終了します。 Ff603: ID コードが間違っています。

回答

デバッガ起動時に指定するIDコード(セキュリティID)とマイコンに設定されているセキュリティIDが不一致であるか、PM+のリンカ・オプションでセキュリティIDの設定を行なっていないことが原因と考えられます。

以下の方法で各設定を確認してください。

    • デバッガ起動時のIDコードを確認する方法

      デバッガ起動時に表示される"コンフィギュレーションダイアログ"の[ID code]欄に、PM+のリンカ・オプションで設定したセキュリティIDと同じ値を設定してください。

 

  • リンカ・オプションでセキュリティIDを確認する方法

    PM+の[ツール]メニューから[リンカ・オプションの設定]を選択し"リンカオプションの設定"ダイアログを開き[出力1]タブの、[セキュリティID]をチェックし、セキュリティIDを設定してください。

    ※V850ファミリご使用時は、[コンパイラ共通オプションの設定]ダイアログの[デバイス]タブでセキュリティIDを設定してください。

上記方法でもデバッガを起動できない場合は、フラッシュプログラマを使用して、マイコンのフラッシュメモリを消去してください。
フラッシュメモリ内のセキュリティIDが初期値(オールF)に戻ります。

適用製品

MINICUBE2[QB-MINI2]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください