Renesas Synergy™

FAQ 1006856 : UPD784218Aで、SIO2 を内部クロック使用で UART として使用している場合、 39pin (ASCK2) は通常の入出力ポートとして使用できますか?

可能です。
シリアルのクロックに内部のクロックを使用している場合は ASCK2 (39pin) をポートとして使用出来ます。

 

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
UPD784218A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください