Renesas Synergy™

FAQ 1004962 : uPD780021Aデータ・シート p.37の DC特性についてロウ・レベル出力電圧 VOL1の下段(P00-03等)の VDD1.8V時(IoL=500uA程度)の MAX値の電圧を教えてください。

この程度の小電流領域では、出力電圧は出力電流にほぼ比例すると考えられます。
従って、400uAで 0.5Vですから、500uAでは 0.125V上昇すると考えられますので、 約 0.63Vとなります。
ただし、この値は製品の特性を保証するものではありません。

 

適用製品

78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください