Renesas Synergy™

FAQ 1007018 : 事例3 uPD780034Aで、UARTで受信はできますが、送信ができません。

UARTの TxD端子と兼用端子の設定が原因と思われます。
P23 および P24 について以下のように設定してください。
P23:入力モード (PM23=1、P23=0)
P24:出力モードで出力ラッチに 0 (PM24=0,P24=0)

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください