Renesas Synergy™

FAQ 1002765 : リセット時、ポートに接続したLEDが点灯してしまいます。原因と対策を教えてください。

リセット時には、一部を除き全てのポートがハイ・インピーダンス状態になります。
外付けのバッファに TTLをご使用の場合、ハイ・インピーダンス状態はハイ・レベルと 判断される可能性が高くなります。
ポート出力がハイ・レベルの場合に LEDが点灯するような回路の場合は点灯してしまいます。
対策としては、ロウ・レベルを出力したときに LEDを点灯するようにしてください。

 

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください