Renesas Synergy™

FAQ 1007016 : 3線式シリアル通信、UARTを使用していますが、データが正常に出力されません。

使用ポートおよび代替機能のレジスタ設定に問題がある可能性があります。

使用している製品のユーザーズマニュアルに記載されている「兼用機能使用時のレジスタ設定」を確認して、使用するポート機能および兼用機能のレジスタ(Pxx、PMxxなど)を正しく設定してください。

兼用機能を使用する場合には、使用しない兼用機能が使用したい機能の出力を
邪魔しないように必要があります。

 

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください