Renesas Synergy™

FAQ 1006603 : PCL端子からメイン・クロックの周波数を出力できますが、そのときの分周処理での誤差は発生しますか?

クロック出力の周波数誤差は生じません。
クロック出力の周波数の変動要因としては、クロックそのものの発振周波数のバラツキによるものだけです。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください