Renesas Synergy™

FAQ 1006486 : なぜ、変換中にポートの入力命令を実行すると変換分解能が低下するのでしょうか?

アナログ信号に比較してデジタルの信号は振幅が大きく、周りの回路に影響を与えてしまいます。
これがデジタル信号同士なら、影響によるノイズが大きくても、 スレッシュホールド電圧を超えない限り影響はありません。
しかしながら、アナログ信号の場合にはノイズの分だけ直接影響を受けてしまいます。
このため A/Dの精度がデジタル信号からのノイズで低下する事になります。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください