Renesas Synergy™

FAQ 1002741 : uPD78F0058で、リセット端子を Loに固定した場合、 VDDに流れる電流は STOPモード時の低消費電流動作と同等の電流値となりますか?

いいえ、リセット時に STOP時と同じような動作電流にはなりません。
リセットした時の状態によって異なりますので、そのような事は保証できません。

リセットがかかると、出力として使用しているポートも入力ポートになります。
このため、場合によっては入力でオープンと同じ状態になります。
この時には、貫通電流が流れてしまい、STOP時より電流が増加することが考えられます。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください