Renesas Synergy™

FAQ 1006853 : シリアル通信ポートの、設定に起因した動作異常

この内容は 78K0シリーズ、78K0Sシリーズ、78421X サブシリーズに共通の事項です。
これらのマイコンではシリアル通信ポートを使用する場合にはポートの設定が必要です。
シリアル・ポートと、I/Oポートが兼用となっています。シリアル通信を実行するには、 ポートのモード、出力ラッチのデータを設定しておく必要があります。

特に出力となっている信号に関しては、ポートを出力モードに設定し、 ポートの出力ラッチに決められたデータ (使用するデバイスや信号によって異なる) をセットしておく必要があります。
これがなされていない場合には送信完了の割り込みは発生したがデータが送信されていないと言った現象が発生します。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください