Renesas Synergy™

FAQ 1006779 : 内蔵周辺I/Oの初期化はhdwinit関数に記述するようになっているが、他の部分に記述することはできないのか?

基本的には、内蔵周辺I/Oの初期化は実際に使用する前までに行えば結構ですので、どこに記述しても構いません。
ただし、出力に設定したいポート等の初期化が遅くなったりするとノイズの影響が増えることが考えられます。また、動作クロックは初期状態では低い周波数で動作するようになっています。電源電圧と動作クロック周波数の関係を考慮し、できるだけ早めに初期化を完了されることをお奨めします。さらに、ウォッチドッグ・タイマの設定は処理プログラムが起動してから操作するのはあまりお奨めできません。

 

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください