Renesas Synergy™

FAQ 1002746 : uPD789025で、CPUの電源がオフの場合に、あるポートに外部から電圧がかかっても 問題ないでしょうか?

このような使い方は許されておりません。
uPD789025の各ポートには VDD+0.3V以上の電圧はかけられません。
これを守らない場合には『絶対最大定格違反』となり、デバイスにダメージを与える可能性があります。
特に、この状態で uPD789025の電源が入るとラッチアップ破壊を起こすことも考えられます。

また、各ポートから VDDに保護用のダイオードが入っていますので、 お問い合わせの状態ではポート経由で VDD (この場合には、グランド電位) に向かって電流は流れてしまいます。
このような使い方は絶対に避けてください。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください