Renesas Synergy™

FAQ 1007015 : uPD78F9116の 10bit A/Dについて、10ビットA/Dの変換結果はどのように入るのですか?

変換結果の10ビットは16ビット読み出しのビット15から配置されます。
下位の6ビットには 0が入ります。
したがって読み出した 16ビットと変換結果は次のようになります。

 

適用製品

RL78 ファミリ
78K0/Dx
78K0/Fx
78K0/Ix
78K0/Kx
78K0/Lx
UPD78F07xx
UPD7800xx
UPD7802xx
UPD7803xx
UPD7807xx
UPD7808xx
UPD7809xx
UPD780xx
UPD78F8025
UPD78911x
78K0/VAN ASCP
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください