かふぇルネ(ユーザフォーラム) |
FAQ サポートポータル
|
お問合せ
ログイン
ルネサス エレクトロニクス株式会社
マイクロコンピュータ
78Kファミリ
Renesas Synergy™
FAQ 1007072 : 「オーバフロー発生時リセット動作」というモードでオーバフローでリセットされた場合、 端子入力の /RESETと同じ動作になりますか?
はい、そうなります。
なお、詳細はユーザーズ・マニュアルの「リセット機能」をご参照ください。
適用製品
RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、
リクエストを送信
してください