Renesas Synergy™

FAQ 1006915 : シリアルI/Fの選択について[共通的な内容]

シリアル通信
マイコン(MCU:Micro Control Unit)はデバイス単体をシステムに組み込むだけでなく、複数のマイコンを組み合わせて組み込むことも多くの場面で見られます。また、マイコンだけでなく、外部のI/Oやメモリと接続するようなアプリケーションもあります。
このような場合に、よく使用されるのがシリアル通信です。ここでは、マイコンと外部のマイコン、I/O、メモリとの通信に使用されるシリアル通信について説明します。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください