Renesas Synergy™

FAQ 1006738 : uPD78P0308Yの I2Cバスはオープン・コレクタ信号ですがこのラインのプルアップ抵抗値はいくつにすれば良いのでしょうか。

I2Cバスの規格はフィリップス社が設定しています。規格の詳細はNXP社のホームページから仕様書をご覧ください。

日本語
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204_JA.pdf

英語
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf

ここでダウンロードできるI2Cバス仕様のp.39-40に、プルアップ抵抗の最大値/最小値、バス容量、電源電圧、接続デバイス数との関係などが説明されているようです。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
UPD78030x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください