Renesas Synergy™

FAQ 1002767 : CPUをリセットしたとき、内部RAMのデータは保持されますか?

通常動作中のリセットでは RAMのデータの保持は保証しておりません。

リセットは通常の動作とは非同期でかかりますので、 RAMに書き込みを行っている最中にリセットがかかることも考えられます。
この場合には RAMへの書き込みが正常に行われない事が考えられます。
このため、通常動作中へのリセットがあった場合の RAMのデータは保証できません。

これはリセットのかかるタイミングの問題です。 RAMへの書き込みを行っていないときにリセットがかかる分には問題は発生しません。 しかし、たまたま RAMへの書き込み中にリセットがかかると書き込み信号の幅が規定値以下であったり、 書き込み信号がオンの最中にアドレスが変動することもあり、 書き込み中であったアドレスのデータはもちろん、 他のアドレスのデータにも書き込みが起こることがあります。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください