Renesas Synergy™

FAQ 105374 : 電源を投入する前に端子に電圧が付加しても大丈夫でしょうか。

電源がOFFの状態でポート等の信号端子に電圧を付加しないで下さい。 端子保護ダイオードを通して電流が流れてしまいます。 最悪の場合、デバイスが破壊されてしまう可能性があります。
保護ダイオードは100mA程度なら十分流すことが出来ますが、許容出来る電流は、規格値として保証していません。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください