Renesas Synergy™

FAQ 105417 : A波形とB波形の違いは何でしょうか。

A波形は時分割周期で交流化し、B波形はフレーム周波数で交流化します。
A波形は交流化周波数が高いため、消費電力は高めですが、液晶は劣化しづらい特性があります。 B波形は交流化周波数が低いため、低消費電力となりますが、液晶が劣化しやすく、それに耐えるパネルのコストは高くなるようです。 おそらく、A波形のパネルが一般的と思います。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください