Renesas Synergy™

FAQ 1000123 : 転送命令(EEPMOV.W)の注意事項     EEPMOV.Wを使用してデータを転送しているのですが、ワード単位ではなくバイト単位で転送されています。 EEPMOV.Wはバイト転送命令なのですか?

はい、EEPMOV.Wはバイト転送命令です。

なお、EEPMOV.WのWの意味合いは16bitアクセスの意味ではなく、
転送ブロック数が、

・EEPMOV.B命令:R4L(1~255回)
・EEPMOV.W命令:R4 (1~65535回)

と、ブロック数を指定できる汎用レジスタがバイト/ワードという意味になります。

 

適用製品

H8/300H
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください