Renesas Synergy™

FAQ 103544 : H8/3664グループでポート8は大電流ポートとなっていますが、その詳細を教えて下さい。

電源電圧Vcc条件別許容電流は以下の通りです。詳細は電気的特性をマニュアルの電気的特性を参照ください。

(1) 測定条件Vcc4.0~5.5Vのとき、 ポート8の1端子あたりの出力Lowレベル許容電流IolはMax20mAです。
ポート8、SCL、SDLの出力Lowレベル許容電流値の総和ΣIolはMax80mAとなります。

(2) 測定条件Vcc3.0~5.5Vのとき、 ポート8の1端子あたりの出力Lowレベル許容電流IolはMax10mAです。
ポート8、SCL、SDLの出力Lowレベル許容電流値の総和ΣIolはMax40mAとなります。

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください