Renesas Synergy™

FAQ 107539 : 下記の適用製品は、SPI(Serial Peripheral Interface)に対応しているか?

はい、対応しています。
SS端子の制御はプログラマブル入出力ポートで行う必要あります。 詳細については、最新のハードウェアマニュアルをダウンロードいただき、 シリアルインタフェースの章の「特殊モード2」をご参照ください。

適用製品

M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください