Renesas Synergy™

FAQ 1010342 : HDLCデータ処理モードでは、「端子は使用しません」とありますが、 ISRXDi端子、ISTXDi端子(i=0,1)を使用した HDLC通信は出来ますか?

ISRXDi端子、ISTXDi端子(i=0,1)を使用して直接HDLC通信を行うことはできません。

HDLCデータ処理モードは、
・元データからHDLCフレームデータを生成
・HDLCフレームデータから元データを生成
するためのデータ変換を行うモードで、生成されたデータが専用レジスタに格納されます。

データの入出力は、別のシリアルインタフェース(シリアルI/Oなど)を用いて行います。

適用製品

M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください