Renesas Synergy™

FAQ 106544 : M16C/62AからM16C/62P、又はM16C/62MからM16C/62Pに置き換える場合の注意事項は何か?

M16C/62Pは、M16C/62A、M16C/62Mの上位互換機種ですが、一部タイミング等が異なります。M16C/62Pに置き換える場合は、M16C/62Pでの十分な評価をお願いいたします。

  • お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、事前に発振子メーカにご相談の上、決定してください。
  • 電気的特性を確認してください。
  • テクニカルアップデートやハードウェアマニュアルに記載されている注意事項を確認してください。

M16C/62PとM16C/62A、及びM16C/62PとM16C/62Mとの相違点については、 アプリケーションノート「M16C/62PとM16C/62Aとの相違点(RJJ05B0222)」、「M16C/62PとM16C/62Mとの相違点(RJJ05B0498)」をご参照ください。

適用製品

M16C/62A
M16C/62M
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください