Renesas Synergy™

FAQ 106781 : 「プログラムROM」と「データフラッシュ」の違いは何か?

どちらも同じ構造のフラッシュメモリです。
メモリサイズ、書き換え回数、バスサイクルなどの電気的特性が異なります。
バスサイクルは、「プログラムROM」ではCPUクロックの1サイクル、「データフラッシュ」ではCPUクロックの2サイクルです。
その他の詳細については、ハードウエアマニュアルの電気的特性をご参照ください。

適用製品

R8C/19
R8C/1B
R8C/21
R8C/23
R8C/25
R8C/27
R8C/29
R8C/2B
R8C/2D
R8C/2F
R8C/2L
R8C/38A
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/33T
R8C/34E
R8C/34G
R8C/36E
R8C/36G
R8C/38E
R8C/38G
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください