Renesas Synergy™

FAQ 1010348 : CTS、RTSの両方を使用することは可能でしょうか?

CTS、RTS機能を両方使用することは可能です。

シリアルインタフェース(UART)のCTS/RTS信号が複数の端子に割り当てられている場合は、RTS信号とCTS信号を別々の端子に割り当てることで可能になります。
各グループで使用できるUARTのチャネルが違います。

  1. R32C/116、R32C/117、R32C/118 グループ(144pin版)、
    R32C/116A、R32C/117A、R32C/118A グループ(144pin版、176pin版)
    ⇒ 使用できるチャネル:UART3、UART6、UART7、UART8
  2. R32C/120、R32C/121、R32C/142、R32C/145 グループ(100pin版)
    R32C/151、R32C/152、R32C/153、R32C/156、R32C/157 グループ(144pin版)
    ⇒ 使用できるチャネル:UART3、UART4
  3. R32C/160、R32C/161 グループ(80pin版)
    ⇒ 使用できるチャネル:UART4

< R32C/116グループのUART3を使用した場合の設定例 >

   p9_2s : 03h   /* ポートP9_2 機能選択レジスタ : TXD3 */
pd9_2 : 1
p9_3s : 03h /* ポートP9_3 機能選択レジスタ : RTS3 */
pd9_3 : 1
ifs06 : 0 /* P4使用             */
pd4_0 : 0 /* P4_0ポート方向ビット : 入力 (CTS3) */
pd4_2 : 0 /* P4_2ポート方向ビット : 入力 (RXD3) */

(注)本設定例では、P9_1はRXD3として使用できません

 

適用製品

R32C/160, R32C/161
R32C/151, R32C/152, R32C/153, R32C/156, R32C/157
R32C/142, R32C/145
R32C/120, R32C/121
R32C/116A, R32C/117A, R32C/118A
R32C/116, R32C/117, R32C/118
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください