Renesas Synergy™

FAQ 103921 : 正確な待ち時間を生成するため、NOP命令を数個挿入した(NOP命令の実行サイクル数 X 命令数の時間を設けた)が、計算通りの時間(サイクル数)とならない。なぜか?

M16Cファミリは、キューバッファを持っており、バスを使用していない期間に、命令コードの先取りを行っています。
ソフトウェアマニュアル記載の各命令の実行サイクル数は、命令がキューバッファに先取りされている場合の値であり、先取りされていない場合には、サイクル数は増加します。また、キューバッファの状態は、1つの命令の挿入や削除で変化するため、命令コード数から、プログラムの実行に要するサイクル数を計算することは、非常に困難となります。最も正確にサイクル数の計測を行う方法としては、エミュレーションポッドのトレース機能を使用して、その表示からサイクル数を数える方法があります。

適用製品

R8C/1x
R8C/2x
R8C/3x
R8C/Lx
R8C/Mx
M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください