Renesas Synergy™

FAQ 1000198 : ウォッチドッグタイマは、一度カウントを開始すると、停止させる手段はないのか?

ウォッチドッグタイマは、1度カウントを開始するとリセットでしか停止しません。ただし、カウントソース保護モード無効時は、ストップモード、ウエイトモード、バスホールド、EW1モードで自動書き込み/自動消去中はカウントを中断します。
また、FFFFFh番地のビット0が"0"の場合、リセットされても再度ウォッチドックタイマは初期値から自動的にカウントを開始します。

適用製品

M16C/63
M16C/64A
M16C/65
M16C/6C
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください