Renesas Synergy™

FAQ 1000110 : RTOSを使ってシステムを開発していますが、ビルド時に次のようなエラーが発生します。 何が原因でしょうか?

Q : 質問

RTOSを使ってシステムを開発していますが、ビルド時に次のようなエラーが発生します。 何が原因でしょうか?

cfg100 Error : can't open version file cfg30 Error : can't open version file

cfg308 Error : can't open version file


A:回答

RTOSは、コンパイラと同じディレクトリにインストールする必要があります。 RTOSとコンパイラが異なるディレクトリにインストールされていると上記のエラーが発生します。一旦RTOSをアンインストールしてから次の例のように同じディレクトリにインストールしなおしてください。

例)
コンパイラのインストールディレクトリ:
c:\program files\renesas\hew\tools\renesas\nc30wa\v545r01

RTOSのインストールディレクトリ:
c:\program files\renesas\hew\tools\renesas\nc30wa\v545r01

RTOSをインストールする際は、ツールニュース061116/tn3の「ディレクトリパス名に空白文字を含むディレクトリへのインストールの注意」もご参照ください。

 

 

適用製品

M16Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR30]
M32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR308]
M32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR308/4]
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4]
R32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR100/4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください