Renesas Synergy™

FAQ 1006230 : スイッチング・レギュレータで正電圧から負電圧が得られますか?

はい、できます。
回路構成によっては、次のような出力ができます。

  • 入力電圧より低い出力電圧(降圧)
  • 入力電圧より高い出力電圧(昇圧)
  • 入力電圧と逆極性の出力電圧(反転)

 

適用製品

Power Management Linear
DC/DC電源用IC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください