Renesas Synergy™

FAQ 1010747 : RL78/G12では,ミラー領域があるものとないものがありますが,これはどうしてですか。

RL78/G12のミラー領域はRL78/G13と同じように,ミラー領域(F2000H番地以降)をアクセスするとアドレスの上位4ビットが0になって,02000H以降のコード・フラッシュ・メモリをアクセスできるものです。
このため,コード・フラッシュ・メモリが8kバイト以下の製品では,02000H番地以降にアクセス可能なコード・フラッシュ・メモリが存在しないためにミラー領域が使用できません。

適用製品

RL78/G12
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください