Renesas Synergy™

FAQ 1010837 : DMACの最大転送バイト数は何バイトですか?

転送モードによって異なります。

ノーマル転送モードでは転送カウンタの最大値が“FFFFh”ですから、最大転送データ数は65535ロングワード、つまり262140バイトになります。

リピート転送モードでは転送カウンタの最大値が1024×1024ですから、最大転送データ数は1Mロングワード、つまり4Mバイトになります。

ブロック転送モードでも転送カウンタの最大値が1024×1024ですから、最大転送データ数は1Mロングワード、つまり4Mバイトになります。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『DMA コントローラ(DMACA)』章の『レジスタの説明』節内『DMA 転送カウントレジスタ(DMCRA)』、『DMA ブロック転送カウントレジスタ(DMCRB)』、『DMA 転送モードレジスタ(DMTMD)』および、『動作説明』節内『転送モード』をご参照ください。

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください