Renesas Synergy™

FAQ 1010486 : モジュールストップコントロールレジスタが設定できません。何か特別な設定が必要なのでしょうか?

本製品には重要なレジスタを書き換えられないように保護するレジスタライトプロテクション機能があります。
保護されたレジスタを設定する際には、上記機能で書き込みを許可する必要があります。

レジスタライトプロテクション機能についての詳細はアプリケーションノート「レジスタライトプロテクションの設定例」 (R01AN1206JJ)をご参照ください。

 

適用製品

RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください