Renesas Synergy™

FAQ 1000396 : DMACの1オペランド転送で転送可能なバイト数は最大何バイトですか?

DMACの1オペランド転送は、DMA モードレジスタ(DMMOD)の転送データビット長選択ビット(SZSEL)によって異なります。
転送データのビット長をSZSELビットで選択し。1オペランドで転送するデータ数をオペランド転送データ数選択ビット(OPDEL)で指定します。

従って、1オペランド転送で転送可能なバイト数は、SZSELビットが8ビットのときは128バイト、16ビットのときは256バイト、32ビットのときは512バイトになります。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『DMA コントローラ(DMAC)』の中にある『DMA モードレジスタ(DMMOD)』を参照してください。

適用製品

RX610
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください