Renesas Synergy™

FAQ 1010127 : 周波数測定機能でクロックが測定できない。

マルチファンクションタイマパルスユニット2モジュールストップ設定ビット(MSTPCRA.MSTPA9)もしくは16ビットタイマパルスユニット0(ユニット0)モジュールストップ設定ビット(MSTPCRA.MSTPA13)を“0”(MTU、TPU モジュールストップ解除)にしてください。
周波数測定機能モジュールストップ設定ビット(MSTPCRC.MSTPC19)を“0”(周波数測定機能モジュールストップ解除)にしてください。

適用製品

RX630
RX63N, RX631
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください