Renesas Synergy™

FAQ 1010860 : 調歩同期式で外部クロックを使用して受信できますか?

『外部クロック入力を使用する』に設定すると、ビットレートレジスタ(BRR)で設定したビットレートに関係なく外部クロックで動作します。

この場合、SCKn 端子にビットレートの16 倍(SEMR.ABCS ビット= 0 のとき)、
8倍(SEMR.ABCS ビット= 1 のとき)の周波数のクロックを入力してください。
SCK端子へ入力できる周波数については、ユーザーズマニュアル ハードウェア編のAC特性『内蔵周辺モジュールタイミング』をご確認ください。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください