サブクロックをシステムクロックのクロックソースに使用している場合、ソフトウェアスタンバイモードへ移行する前に、RTC(RCR3.RTCEN = 1)、または低速オンチップオシレータ(LOCOCR.LCSTP = 0)を動作させておく必要があります。
なお、ディープソフトウェアスタンバイモードへ移行するときは、必要はありません。
詳しくは、ユーザーズマニュアル ハードウェア編『消費電力低減機能』の中にある『使用上の注意事項』を参照してください。
適用製品
RX630 |
RX63N, RX631 |
RX210 |
RX220 |