Renesas Synergy™

FAQ 1010119 : ディープソフトウェアスタンバイモードの解除に使用した割り込みの割り込み処理は発生しますか?

ディープソフトウェアスタンバイモードの解除は、リセットで行われます。リセット後、該当の割り込み要因が起動されることはありません。なお、解除要因はディープスタンバイインタラプトフラグレジスタ(DPSIFR0~3、DPSIFR)を参照することにより確認することができます。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください